请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL536A 你好!
我是一名工程师学生、我正在为我的大学中的 Formula Student 汽车开发 BMS 系统。 我选择了 BQ76pl536A、但我需要有关 EMI 和铁氧体磁珠的一些信息、对于嘈杂的环境、你们会推荐什么? 我们的 BMS 高于钢质电池组中的能量电池、但它紧挨着我们的三相电机、靠近我们的 SEVCON 逆变器。 是否最好放置推荐的500m Ω 铁氧体电容器和3300pF 电容器、或者我是否相信 CI 能够处理电池电压的读取?
我知道这是一个棘手的问题、但我看不出答案
此致、
Thales