This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UPoE 和 BT 分类

Guru**** 2770705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2379, TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854527/classification-of-upoe-and-bt

主题中讨论的其他器件:TPS2379TPS2373

大家好、

对于 modeA 或 modeB 的分类优先级、UPOE 和 BT 是否有任何规则?

例如:UPOE 的分类将 PD 标识为 modeA、然后标识为 modeB

802.3BT 将首先识别 modeB、然后识别 modeA

这是真的吗?

非常感谢、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、C.T.、

    请确定您在本设计中使用或计划使用的器件。

    谢谢、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    我是否可以问这是关于器件的? 我想这是关于 UPoE 和 IEEE802.3bt 标准吗?

    如果将 TPS2379用作 UPoE 器件、将 TPS2373用作802.3bt 器件、那么识别优先级如何?

    谢谢你。

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    微小的差异是、第三个手指必须能够从 BT PSE 进行处理。 TPS2379无法处理第三个手指、但 TPS2373可以在需要双特征 PoE 时处理。 请注意、在双特征结构中时、用于双特征的.BT PSE 将在前两个手指中查找4类电流、在第三个手指中查找0类电流。 强制 UPOE PSE 会在每个通道上的两个手指上查找4类。

    请告诉我这是否澄清了您的问题。 谢谢!