This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618-Q1:遥感

Guru**** 2625465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54618-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822438/tps54618-q1-remote-sensing

器件型号:TPS54618-Q1

TPS54618-Q1的示例。 如何进行遥感?

 以下情况是否会出现不稳定问题?

在同一 PCB 上,POL 的最大值约为6英寸~8英寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    通常、我在最后一个输出电容器之后连接反馈分压器的顶部。  但是、我已成功将其连接到最远6英寸的位置。  您不需要额外的0欧姆电阻器。  使电阻分压器靠近 IC。  确保 FB 走线远离噪声源。