主题中讨论的其他器件: USB-TO-GPIO、 TIDA-00465、 TPS7A4001
尊敬的所有人:
主板最初正常、花了一段时间才发现 POE 接口异常。TPS23861无输出。
使用电压表分别触摸 PSE 器件电源引脚的正极和负极。 电压显示为0伏、似乎没有检测。
最初以为是单板问题、现在我发现了多个问题。
现在、我想知道芯片出了什么问题、是什么原因造成了问题。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
主板最初正常、花了一段时间才发现 POE 接口异常。TPS23861无输出。
使用电压表分别触摸 PSE 器件电源引脚的正极和负极。 电压显示为0伏、似乎没有检测。
最初以为是单板问题、现在我发现了多个问题。
现在、我想知道芯片出了什么问题、是什么原因造成了问题。
谢谢!
您好 Shiheng,
您能更详细地解释一下您的测试设置和测试条件吗?
谢谢、
一分钱
您好、Shiheng、
请参阅以下内嵌的我的回答:
抱歉、不是很理解、您需要?的原理图的哪一部分
[一分钱]必须有一个电路将48V 转换为3.3V 以为 TPS23848的 VDD 供电。 您可以向我发送原理图吗? TPS23861需要上电序列。 请在此处查看应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/slva723/slva723.pdf
您能否在启动期间获取包括 PSE 的 Vpwr (48V)、PSE 的 VDD (3.3V)和 PSE 的复位引脚在内的波形? 我想检查上电顺序以确保其正确。
对于异常电路板、是否所有端口都具有相同的行为、或者只有某些端口出现故障? 您能否检查端口的 MOSFET 并查看 MOSFET 是否损坏? 请更换 MOSFET 并查看端口是否恢复正常。
谢谢。
一分钱
您好 Penny,
附件中的原理图、e2e.ti.com/.../3.3V.pdf
波形如下:
CH1(48V)和 CH2(VDD&RESET),VDD 和 RESET 引脚连接在一起。
3.对于异常电路板,所有端口都有相同的行为,我将正常电路板的 MOSFET 切换为异常电路板,异常电路板仍然有问题。 正常电路板没有问题。
我认为芯片应该被打破。 我现在想知道的是原因、因为客户希望知道它是如何损坏的、并且可以在将来防止损坏。
谢谢。
Shiheng、
请更换 TPS23861 IC 以验证 IC 是否损坏。 查看 Vpwr、reset、VDD 波形、实际上不符合上电顺序。 请阅读应用手册:http://www.ti.com/lit/an/slva723/slva723.pdf 、并确保在 Vpwr 达到其 UVLO (最大28V)之前 RESET 引脚保持低电平。 不符合上电顺序可能会使器件进入未知状态、这是不可恢复的。 谢谢。
此致、
一分钱