This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861无输出

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TIDA-00465, TPS7A4001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853010/tps23861-tps23861-no-output

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: USB-TO-GPIOTIDA-00465TPS7A4001

尊敬的所有人:

主板最初正常、花了一段时间才发现 POE 接口异常。TPS23861无输出。

使用电压表分别触摸 PSE 器件电源引脚的正极和负极。 电压显示为0伏、似乎没有检测。

最初以为是单板问题、现在我发现了多个问题。

现在、我想知道芯片出了什么问题、是什么原因造成了问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接到 POE 器件而不会掉电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shiheng,

    您能更详细地解释一下您的测试设置和测试条件吗?

    1. 发生此问题时、什么设备连接到 PSE 端口?
    2. 您能否在端口关闭时获取端口电流和端口电压的波形?
    3. 是否可以在下电上电后恢复 IC? 还是 IC 完全死了?
    4. 请向我发送 DCDC (对于 PSE VDD 为48至3.3V)的原理图。
    5. 如果可能、请将 I2C 线路连接到 USB-TO-GPIO、并使用 PI 命令器 GUI 读取事件寄存器状态。

    谢谢、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Penny,

    如下所示:

    1. POE 摄像头。

    2.当 PD 设备断开连接或电源关闭时、端口是否关闭?

    IC 通电、但无法正常工作。 连接到 PD 器件时没有检测波形。

    很抱歉、不是很了解、您需要?的原理图的哪一部分

    很抱歉、IIC 信号不会输出。

    和,未连接 PD 器件时的正常电路板波形

    未连接 PD 器件时的异常电路板波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiheng、

    请参阅以下内嵌的我的回答:

    抱歉、不是很理解、您需要?的原理图的哪一部分

    [一分钱]必须有一个电路将48V 转换为3.3V 以为 TPS23848的 VDD 供电。 您可以向我发送原理图吗? TPS23861需要上电序列。 请在此处查看应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/slva723/slva723.pdf

    您能否在启动期间获取包括 PSE 的 Vpwr (48V)、PSE 的 VDD (3.3V)和 PSE 的复位引脚在内的波形? 我想检查上电顺序以确保其正确。  

    对于异常电路板、是否所有端口都具有相同的行为、或者只有某些端口出现故障? 您能否检查端口的 MOSFET 并查看 MOSFET 是否损坏? 请更换 MOSFET 并查看端口是否恢复正常。

    谢谢。  

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Penny,

    附件中的原理图、e2e.ti.com/.../3.3V.pdf

    波形如下:

    CH1(48V)和 CH2(VDD&RESET),VDD 和 RESET 引脚连接在一起。

    3.对于异常电路板,所有端口都有相同的行为,我将正常电路板的 MOSFET 切换为异常电路板,异常电路板仍然有问题。 正常电路板没有问题。

    我认为芯片应该被打破。 我现在想知道的是原因、因为客户希望知道它是如何损坏的、并且可以在将来防止损坏。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiheng、

    请更换 TPS23861 IC 以验证 IC 是否损坏。 查看 Vpwr、reset、VDD 波形、实际上不符合上电顺序。 请阅读应用手册:http://www.ti.com/lit/an/slva723/slva723.pdf 、并确保在 Vpwr 达到其 UVLO (最大28V)之前 RESET 引脚保持低电平。 不符合上电顺序可能会使器件进入未知状态、这是不可恢复的。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一分钱,

    以下时序正常、与异常电路板没有很大差异。

    以下时序是 异常电路板。

    此主板的时序最初是否不正确?这些主板损坏的原因是否是时序错误?

    有些主板没有问题、只是看起来没有问题。 事实上,这个问题还没有出现。 我的理解是否正确?

    我能否向客户解释此问题的原因是时间不正确?您是否有其他不同的意见要告诉我?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiheng、

    如果加电顺序不正确、器件可能会进入未知状态、无法恢复。 IC 的故障率不是100%。 因此、强烈建议修复加电序列问题。 谢谢。  

    此致、

    一分钱   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Penny,

    此电路图是 TI 给出的演示图。 不应出现错误。 附件是一个演示图。 请帮助我们查看是否有 problem.e2e.ti.com/.../DEMO.pdf

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiheng、

    TIDA-00465使用具有可调节 UVLO 的 TPS7A4001、但我在您的原理图中找不到该电路。 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Penny,

    感谢您查看原理图、此电路似乎有问题、我将修改下一版本的电路原理图、谢谢您!

    目前、TPS23861损坏的原因是上电顺序不正确。 我向客户解释这一原因。 如果我发现主板有其他问题、我可以再问一次吗?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiheng、

    当然。 如果您有其他问题、请单击已解决按钮并创建新主题帖。 谢谢。

    此致、

    一分钱