This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61176:肖特基二极管参数选择

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822433/tps61176-selection-of-schottky-diode-parameters

器件型号:TPS61176

您好!

我将 TPS61176用于8S6P LED、

锂电池电源

LED 3.3V  15mA

现在、我想弄清楚肖特基值是1A 还是2A、您能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有另一个面板   

    6s8p

    20mA  5V

    肖特基值是1A 还是2A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

       有一份应用手册显示了选择肖特基二极管的详细指南:

       请参阅此应用手册、如有任何问题、请告知我。

    此致

    肖恩