This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EM1402EVM:流经开关矩阵的电流

Guru**** 2521170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822326/ccs-em1402evm-current-flowing-through-switch-matrix

器件型号:EM1402EVM

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队、

根据我们今天的电话交谈,我将在下面定义我的问题陈述。

我正在尝试使用 系统中的 EM1402评估板平衡13节锂离子电池(LGHG2)。 根据评估板的设计指南、未使用的通道应短接到电池正极。 评估板代码的示例代码经过修改、 因此该逻辑适用于13节电池。

该电路板能够在平衡电流介于2A-5A 之间时平衡电池。

  1. 该电路板使用2A、3A 和4A 进行了测试、电路板工作正常。 在尝试使用5A 平衡电池时、评估板无法根据算法工作。
  2. 现在,当我尝试平衡电池(即使是2A)时,需要平衡的电池(第12个通道)将获得适当的电流, 但同时,另外两个通道(第6和第11个通道)也反映了平衡过程,其中一个电池正在充电,另一个正在放电。
  3. 上述信道只是一个示例,两个信道(除了需要平衡的信道)不是固定的。 它们是随机的。

我正在附加硬件快照和在相应通道上获取的平衡电流。 当我尝试调试此问题时,与需要平衡的电池关联的 MOSFET 的源极和栅极信号会被激活,但同时,其他两个通道也会接收栅极和源极信号。 我找不到这样做的原因、因为电路板上提供的与栅极驱动器 IC EMB1428相关的测试点正在获得正确的电压值。

 

请你在这方面向我提供协助,以便我们能够进一步开展工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dange:

    您能告诉我们您在示例代码上更改了什么吗?

    我们能否快速了解一下您如何短接未使用的通道?

     

    谢谢

    Roger