This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:上电时的引脚状态

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821483/tlc5947-pin-status-at-power-on

器件型号:TLC5947

您好!

我 在当前设计中使用的是 TLC5947DAPR。

我已通过电平转换器将 BLABK、SCLK、SIN 和 XTAL 信号连接到控制器、并将上拉电阻器(3.3V)放置在控制器板的空白信号上。

在输出端、我放置了上拉电阻器(引脚#5至23)并通过逆变器连接到 MOSFET、以在默认情况下保持 MOSFET 关闭、但在我上电时、MOSFET 会开启一段时间、然后关闭。

我想知道 TLC5947DAPR 在上电时的输出引脚状态、在这里、我将控制器板的空白引脚保持为高电平。

请分享 TLC5947DAPR 在上电时的实际工作条件、即每个引脚的状态。

请找到以下图片供您参考。

此致、

Alpesh

 
 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已指派适当的工程师来查看它、并将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpesh、

    两项建议:

    1) 1)卸下通道上的上拉电阻器(R1-R22)

    2) 2)在 BLANK_5V 至+5V 之间添加一个上拉电阻器

    然后、应该解决这个问题。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shawn、您好!

    感谢您的回复。

    我将根据建议进行检查、但我有一个问题、即根据数据表输出原理图、如下图14所示。

    根据我的理解、R1-R22上应该有上拉电阻器、因为它们是开漏输出、因为我没有连接该引脚上的 LED。 我使用该引脚来驱动 MOSFET。

    如果我移除 R1-R22的上拉电阻、则不会通过 R1-R22控制 MOSFET。

    如果我错了、请更正。

    此致、

    Alpesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aipesh、

    如果使用驱动器驱动 MOSFET、则需要上拉电阻器。

    但是、您需要将电阻从1.5k Ω 增加到10k Ω 或更高、以便在通道打开(5V/10k = 0.5mA)时使电流足够小

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shawn、您好!

    感谢您的快速响应。

    我将把电阻值从1.5k Ω 更新为10k Ω、并根据您之前的建议再次进行测试。

    测试完成后、我将分享结果。

    如果有任何问题、也请寻求解决方案。

    再次感谢。

    此致、

    Alpesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shawn、您好!

    我根据您的建议进行了更新、工作正常。

    感谢您的指导。

    此致、

    Alpesh