This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:短路时的频率变化

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822344/mc33063a-frequency-change-in-short-circuit

部件号:MC33063A

大家好、

我的客户在 MC33063A 上设计降压转换器。 原理图我喜欢:

但客户发现奇怪的情况:IC 的频率通常约为73kHz、但在短路事件时、频率最高可升至147kHz。

您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

在短路和短路期间都有示波器。

蓝色-电路上的电压

黄色-引脚2上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在正常工作条件下、Ton 约为 Toff 的6次。 CT 的充电电流是放电电流的1/6。

    在短路情况下、充电电流增加以降低 Ton、但放电电流不变。 我认为这就是频率增加的原因。