请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
TI 电池管理解决方案系列的新手、但我想为嵌入式系统寻找以 BQ27z561为中心的生产解决方案。 到目前为止、我了解到最佳实践是、应该使用 bqStudio 为一批锂 NMC 电池生成一个"黄金映像"文件、然后需要使用我的主机处理器将该文件编程到芯片上。
1) 1)、除了使用主机处理器之外、还有其他常见做法吗?
2)、我还看到 bqstudio 已经为我打算使用的电池型号提供了 Chem ID、这是否足以使用电量监测计?
3)、TI 是否提供了获取大量已预先配置为我的电池化学成分(bqstudio 中为 US18650VTC6、2141)或提供的图像文件的选项?
谢谢