This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175波形在3A 时不稳定

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853891/lm5175-lm5175-waveform-unstable-in-3a

器件型号:LM5175

尊敬的先生/女士

我的客户报告说、他们设计的 LM5175在负载为3A 时具有高频声音。  当客户发现加载的电流超过0.8A 时、输出电压将下降。 它应该是顶部以进行保护。

客户的规格如下。
VIN= 5V
Vout=8.7V

Iout = 3A

原理图  

0A 负载波形,Ch2 =引脚15 (L9、Q8、Q9),Ch1 =指示器电流(L9)

3A (电子直流装载机)

请您给我们一些建议吗?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    感谢您考虑使用 LM5175。  波形看起来不稳定。  我试用了设计工具、发现您的环路补偿网络与设计工具建议的差异很快。 请重新检查。

    www.ti.com/.../lm5175quickstart-calc

    此外、原理图不完整、无法进行良好的审查。  仅就您所展示的原理图部分而言、不清楚您是如何分离 PGND 和 AGND 节点的、我在输出端看不到大容量电容器、这可能是输出 LC 滤波器(主电感器和输出电容器)的阻尼所需的。

    请参阅计算器并根据进行一些调整、看看问题是否可以解决。  请告诉我们结果。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    客户告知整个原理图、所以 e2e 不能披露。 你可以给我一封电子邮件吗? 我可以通过电子邮件将客户的原理图发送给您、请帮助我们进行审核。

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    我已通过 PMS 发送连接请求、请接受并向我发送您的原理图。

    让我们关闭这里的主题、并通过 PMS 继续讨论。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    我没有收到您的 PMS。 您是否接受我 的朋友邀请 ?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接受。  让我们通过 PMS 进行通信并关闭这里的线程。