This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:TPS92692升压和 TPS92518降压的参考电路

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692, TPS92518, TPS92692-Q1, TPS92682-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855423/tps92692-q1-referenced-circuit-for-tps92692-boost-with-tps92518-buck

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692TPS92518TPS92682-Q1

尊敬的 TI:
我们需要使用 TPS92692升压至36V 1A 输出、

然后使用 TPS92518进行降压、输出电压为6个 LED、您是否有1A 电流的基准电路?

================================================================================

Loren Chang

================================================================================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS92692-Q1可用作恒压稳压器、但这不是其主要用例、因此不一定是为此目的而设计的。

    您可以查看 TPS92682-Q1、它是一款可配置恒压/恒流的器件、而不是 TPS92692-Q1。

    TPS92682-Q1还提供恒压升压 EVM。

    我将关闭此主题、但如果您有任何问题、请将其放在此处、这样将再次打开该主题。

    此致、

    Sumeet