This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:连接 Raspberry PI 时、BQ25895升压电压降0V

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853298/bq25895-bq25895-boost-voltage-drop-0v-when-raspberry-pi-connected

器件型号:BQ25895

您好!

我在 默认模式下使用 BQ25895,但没有主机控制器,同时使用 D+和 D-短接。

一切工作正常-电池充电、升压、保护等

当我连接时、Pure 电阻负载器件的性能符合预期。

当 Vbus 关闭和升压模式打开时、我获得了适当的5.2V 电压、但当我连接 Raspberry PI 时、它会将电压降至零。在相同的条件下、如果我们连接功率更高的纯电阻器进行测试、则电压稳定为5.2V、即使纯阻性负载消耗加倍 低于 Raspberry PI。

这种压降还是由于 Raspberry PI 的浪涌电流而关闭 bq25895?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pritesh、

    最有可能的是、Raspberry Pi 负载对于升压转换器来说太大。  您知道 Pi 的直流负载和瞬态负载分布吗?  您能否连接电源、然后使用示波器监测电流?  如果问题仅在于瞬态尖峰、您可能只需添加一些电容。  如果是 PI 启动、您可能需要在 PMID 引脚和 PI 之间添加软启动 PFET、以便转换器能够在 PI 打开之前提高其输出。  是否有办法在启动时禁用某些 PI 功能以减少其启动负载瞬态?  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pritesh、

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、

    宁。