This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:CFET 故障

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819501/bq78pl116-cfet-failure

器件型号:BQ78PL116

我们有4节寿命电池组、每个电池具有3.6V/2.9Ah 的容量。 EUV 阈值电平设置为2.55V、EUV 时间设置为2Secs、EUV 恢复设置为2.9V。  

当电池电压低于2.98V 且电池处于运输模式时、如果电池通过充电 FET 充电、则设置 CFETF 位。

但是、我注意到、如果电池电压为3V 或更高、则相同的测试条件不会设置 CFETF 位。

CFETF 位如何依赖于电池的电池电压?

此致、

Chetan.S.L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chetan、

    当 CHG FET 应该处于开路状态但监视器检测到电流时、会检测到 CFETF。 它不太可能与电压发生对应关系、请检查您的感应电阻器上是否存在检测为 CHG 电流的差分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    当电池电压<2.9V 和>3V 时,我检查了这两种情况下的差分。 当电池电压@>3V 时,CFETF 位不置位,当<2.9V 时将置位。

    此致、

    Chetan.S.L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查您的校准。 如果在0V 时经过 Rsns、您有电流、则需要调整偏移。 被视为 CHG 电流的偏移可能会导致 CHG FET 无法设置。