请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78PL116 我们有4节寿命电池组、每个电池具有3.6V/2.9Ah 的容量。 EUV 阈值电平设置为2.55V、EUV 时间设置为2Secs、EUV 恢复设置为2.9V。
当电池电压低于2.98V 且电池处于运输模式时、如果电池通过充电 FET 充电、则设置 CFETF 位。
但是、我注意到、如果电池电压为3V 或更高、则相同的测试条件不会设置 CFETF 位。
CFETF 位如何依赖于电池的电池电压?
此致、
Chetan.S.L.