This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210

Guru**** 2531560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855304/tps40210-tps40210

器件型号:TPS40210

我使用5V 输入和12V 输出;当输出负载突然增加时、我的输入电压将被下拉至4V、请询问如何解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您使用 TPS40210。  您的输入源似乎受电流限制。 如果您使用工作台电源、则应使用具有更高电流能力的电源。  

    如果您的输入线路来自另一个具有有限电流能力的直流/直流转换器、您需要考虑以下因素:

    (1)尝试增加环路交叉频率、以减小浪涌电流

    (2)添加足够的输入电容器以帮助保持电压。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi