This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430-Q1:该电感器是否合适?

Guru**** 2536630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855196/tps560430-q1-is-this-inductor-suitable

器件型号:TPS560430-Q1

您好!

您能否告诉我、此电感器是否适合与 TPS560430-Q1搭配使用以实现0-600mA 负载?

电感器: https://www.coilcraft.com/pdfs/mss6132.pdf 上的8.2uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感值决定稳定性。

    电感器功率能力由器件的直流电流和峰值电流限制决定。

    请提供有关输入/输出功率和所需开关频率的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marshall、

    输入电压为9-15V、输出电压为3.3A。 最大电流为600mA。  TPS560430-Q1将用于 PFM 模式、频率为2.1MHz。

    在进一步搜索后、我发现这个电感器适合我的应用、并且比我最初发布的 XGL4020-822ME 电感器小 。 数据表位于此处: https://www.coilcraft.com/pdfs/xgl4020.pdf

    您能否确认 XGL4020-822ME 适合我的应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将具有小于30%的合理纹波值

    在查看数据表后、您的电感器选择看起来不错。