请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS560430-Q1 您好!
您能否告诉我、此电感器是否适合与 TPS560430-Q1搭配使用以实现0-600mA 负载?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否告诉我、此电感器是否适合与 TPS560430-Q1搭配使用以实现0-600mA 负载?
您好、 Marshall、
输入电压为9-15V、输出电压为3.3A。 最大电流为600mA。 TPS560430-Q1将用于 PFM 模式、频率为2.1MHz。
在进一步搜索后、我发现这个电感器适合我的应用、并且比我最初发布的 XGL4020-822ME 电感器小 。 数据表位于此处: https://www.coilcraft.com/pdfs/xgl4020.pdf
您能否确认 XGL4020-822ME 适合我的应用?