This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电系统中的电流监控

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854732/current-monitoring-in-battery-charging-system

主题中讨论的其他器件:BQ25896BQ25713

我正在寻找用于测量或监控电池(锂离子或镍氢)电流充电的电路、Microchip 已提出以下链接的电路

ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51641a.pdf

我的关注点是第16/30页给出的由 C12、C15 R16和 R18组成的电路、该电路如何测量电池的充电电流 以及   R16、C12和 R18的影响

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirous、

    我无法评论微芯片器件。  TI 的许多 最新充电器都集成了 ADC 、可通过 I2C 提供充电电流、输入电流、充电电压、输入电压等的测量。

    对于1S 锂离子降压充电器、您可以使用 BQ25896。

    对于1S-4S 锂离子降压/升压充电器、您可以使用 BQ25713。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的问题中、我并不是要讨论微芯片设计电路。 我的目的是帮助读者找出我正在进行故障诊断的电路。 更具体地说、我想讨论一个"同相2型和3型补偿器"。  

    我以前使用过"反相补偿器"来稳定降压或升压转换器、但我从未使用过非反相补偿器作为补偿器。

    我正在寻找这些补偿器的拓扑和传递函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirous、

    不幸的是,这一议题超出了本论坛的范围。  此外、我们的大多数反馈和补偿电路都是专有的。

    此致、

    Jeff