This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2767:在测试过程中发现输入损坏、但没有输出损坏

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854630/lm2767-damage-was-found-during-the-test-with-input-but-no-output

器件型号:LM2767

尊敬的所有:

     我在其他芯片上使用了 LM2767、输入3.2V 电压、输出6.4v 电源、现已生产1000多个芯片。 在测试过程中、发现15个元件损坏、输入电压为零但无输出、然后更换新的 LM2767即可正常工作。下面是我的原理图、位号 IC204是 LM2767

    请帮助分析造成损坏的原因?LM2767芯片的第四个引脚输入是否需要电容?我使用示波器来查看启动时第四个引脚输入电压处的峰值电压5.85v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    感谢您提出问题并使用 LM2767。

    我建议在 V+(引脚4)上添加一个电容器。 这将有助于平缓引脚上的任何瞬态电压。 否则、如果您在引脚上看到5.85V 电压、则会违反引脚4的绝对最大电压规格、并可能导致损坏。 添加0.1uF 应该是足够的电容。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

        我测试了15个部件损坏。 损坏的原因可能是什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timsen、

    有人提到、在启动期间、V+引脚电压为5.85V。 该引脚的绝对最大额定电压为5.8V。 如果电压高于绝对最大额定电压、则器件可能会损坏。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

        lm2767可承受的最大电压为5.8v。 我使用示波器捕获的最大毛刺电压不是5.85v、而是5.68v

        那么 、LM2767的损坏还有哪些其他原因呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    感谢您发送波形。 我看到输入电压仅达到约5.68V、但我认为探头电容可能会降低引脚上的峰值电压。 如果未探测引脚、则电压可能高于5.8V。 是否可以使用连接到靠近引脚的电容器进行任何测试? 陶瓷电容器或大约0.1uF 的电容器应该会有所帮助。

    谢谢、

    Garrett