主题中讨论的其他器件: TLV172、 TPS60400
使用 LM2776时、我想从+3.3V 馈入两个 TLV172的负电源。 如果3.3V 是快速上升、则一切正常、但在缓慢上升电源下、LM2776启动太晚、流过运算放大器的电流会在 LM2776的 Vout 处产生一个小的正电压。 在这种情况下、芯片无法正确启动、有时输出电压下具有大约-1.7V 的极大纹波、大约为 kHz、在其他试验中、只有+0.6V (一个 Pn 下降)。 该论坛展示了该问题的几种类型(例如温度依赖性、其他类型的延迟问题)。 我尝试了泵和输出电容器的多种组合、但令我惊讶的是、在保持2.2uF 输出电压的同时、使用过小的100nF 泵电容器建立了一个稳定的电路。 此配置可在任何电源上升时间和运算放大器活动时正确启动。 该解决方案无法提供大电流、但我认为大多数运算放大器电路都不会那么饿。 LM2776在此解决方案中以某种突发模式工作、因此输出纹波有点难看、但最终输出电压为10uF、另一个 RC 滤波器适用于我。 过去、我从未见过其他反相电荷泵出现过此问题。 有人能解释一下这种效应及其边界吗?