This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:馈送两个运算放大器的 V-时出现启动问题

Guru**** 1832870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776, TLV172, TPS60400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816414/lm2776-startup-problem-feeding-v--of-two-op-amps

器件型号:LM2776
主题中讨论的其他器件: TLV172TPS60400

使用 LM2776时、我想从+3.3V 馈入两个 TLV172的负电源。 如果3.3V 是快速上升、则一切正常、但在缓慢上升电源下、LM2776启动太晚、流过运算放大器的电流会在 LM2776的 Vout 处产生一个小的正电压。 在这种情况下、芯片无法正确启动、有时输出电压下具有大约-1.7V 的极大纹波、大约为 kHz、在其他试验中、只有+0.6V (一个 Pn 下降)。 该论坛展示了该问题的几种类型(例如温度依赖性、其他类型的延迟问题)。 我尝试了泵和输出电容器的多种组合、但令我惊讶的是、在保持2.2uF 输出电压的同时、使用过小的100nF 泵电容器建立了一个稳定的电路。 此配置可在任何电源上升时间和运算放大器活动时正确启动。 该解决方案无法提供大电流、但我认为大多数运算放大器电路都不会那么饿。 LM2776在此解决方案中以某种突发模式工作、因此输出纹波有点难看、但最终输出电压为10uF、另一个 RC 滤波器适用于我。 过去、我从未见过其他反相电荷泵出现过此问题。 有人能解释一下这种效应及其边界吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    您是否尝试在输出端添加肖特基二极管以防止其被拉为正极?

    我们还内置了 TPS60400系列器件、该系列器件具有该功能。  还有一些变体以固定频率进行开关、因此可提供更低的纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    您是否能够进行更多测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的、在我更改电容器值之前、我首先在输出上尝试了一个1N5817肖特基二极管。 这没有什么不同。 具有减小飞跨电容器的解决方案看起来不错、但在连续运行4天后失败。 现在、在输出端有这个+0.6V 电压。 其他三个相同的 PCB 仍在工作。

    是的、没错、TPS60400会更好。 我现在没有在 PCB 开发时使用该部件。 下一个 PCB 版本我将实现它们、但它们具有不同的引脚排列、将它们放入现有板中将是一个非常难看的补丁。 这4块电路板又大又贵、我不能因为这个电荷泵而将它们扔掉。

    我将在一周内报告解决方案。

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jens 的更新。  我将在下周再次入住。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    您的测试是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我的4块板现在返回进行分析。 失败的是唯一一个具有2.2uF 飞跨电容的电容、其他三个使用100nF/X7R/16V 作为飞跨电容是可以的。 上周、我假设所有4个板都已在100nF 下运行、很抱歉、出现这种误导性的信息。 故障电路板现在可以使用较小的电容器再次工作。 对于我的电路板、此问题已解决、但我仍想了解这种情况的原因。 该配置可以开始进入正偏置输出、至少在运算放大器 V-输出几 mA 电流的情况下。

    Jens