This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS791-Q1:TPS79101DBVRQ1的纹波抑制

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854686/tps791-q1-ripple-rejection-of-tps79101dbvrq1

器件型号:TPS791-Q1

您好!

TPS791-Q1的数据表中给出了 TPS79133和 TPS79118的纹波抑制与频率间的关系图、而不是 TPS79101的图。 我想得到这个图、因为从我的角度来看、它很重要。

谢谢你。

此致、

Naveen Sankaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    通常、LDO 的输出电压不会极大地改变总体 PSRR 性能、因此数据表中显示的1.8V 和3.3V 数据是相当相似的。 TPS79101是一款可调节器件、可设置为允许范围内的任何输出电压、如果输出设置为与固定器件(1.8V、3.3V 或4.7V)相同、则性能也相同。

    如果您想知道、我附上了一个快速 ppt、告诉您哪些条件会影响 PSRR、哪些条件不会影响 PSRR (幻灯片7显示输出电压不是主要因素)。  

    e2e.ti.com/.../What-effects-PSRR.pptx