This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:负载连接

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855466/bq77915-load-connection

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ77905

您好!

我们正在开发 bq77915以实现电池保护。 我们有3s 配置。 而是使用 pack -ve 端子来连接负载、负载-ve 端子能否连接在 FET 漏极端子之间? 我们希望在我们的设计中添加一项功能、即当适配器连接到系统时、负载被赋予高优先级(例如、如果负载和适配器连接到系统、适配器应满足负载负载)。

是否有任何方法可以实现此功能?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    有关更多详细信息、请参阅此应用手册的图7:

    http://www.ti.com/lit/an/slua772a/slua772a.pdf

    这适用于 BQ77905、但它是一款非常相似的器件。 唯一的区别是 BQ77915也具有 OCC。 这不应是此配置的问题。 充电器端子上的负载将通过上拉 LD 进行恢复、但 DPACK 上的负载也会导致恢复、即使仍然连接过功率充电器。