This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60400:TPS60400 Isupply

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60400, TPS60403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855490/tps60400-tps60400-isupply

器件型号:TPS60400
主题中讨论的其他器件: TPS60403

大家好、团队成员。

下面是客户问我的问题。

"电源电流"是否意味着 IC 需要工作的电流量。

客户希望了解计算需要多少电流。

问题1. 总电流为 I SUPPLY + Iout、对吧?

Q2.in 其数据表、我们使用了0.7mA、我们是否使用0.7mA 作为我们假设的最大 I SUPPLY?

由于 ISUPPLY 图未显示、我们从何处获得0.7mA 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS60400不是一款逻辑器件、但无论如何、应用报告 《了解和解释标准逻辑器件数据表 》指出:

    4.6.27 ICC 电源电流

    […]
    TI -流入集成电路 VCC 电源端子的电流。

    此参数是在静态空载条件下流入集成电路 VCC 电源端子的电流。 通过施加指定的 VCC 电平并测量流入器件的电流来测试 ICC。

    器件的输出保持开路[…]

    对于 TPS60400、电源电流是流入 IN 引脚的电流、也从 GND 引脚流出。 (请注意、数据表的图5和图6显示"IO = 0mA"。) 该值在第7.5节中称为 IQ。

    总电流是流入 IN 引脚的电流、它是流出 OUT 和 GND 引脚的电流之和。

    0.7mA 值是 TPS60403的额定最坏情况 Iq 值(图中显示了典型值)。 对于 TPS60400、最坏情况 下的 IQ 值为0.27mA。