请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22990 TPS22990数据表2列出了 CT 值与 PG 导通时间的关系。
列出的最高 CT 值 为10nF。
如果客户希望使用22nF 的时间更长、是否存在任何潜在问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.