This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:允许的最大 CT 值

Guru**** 2524790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855736/tps22990-max-allowed-ct-value

器件型号:TPS22990

TPS22990数据表2列出了 CT 值与 PG 导通时间的关系。

列出的最高 CT 值 为10nF。

如果客户希望使用22nF 的时间更长、是否存在任何潜在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ding、

    在 CT 引脚上使用更高的电容不应出现问题。

    TI 未对其进行规格说明、但操作不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    那么允许的最大 CT 值是多少?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ding、

    CT 电容器没有最大值、但大 CT 值可能会因热性能而引起问题、具体取决于负载条件。