This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000T:电池检测

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2000T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853876/bq2000t-battery-detection

器件型号:BQ2000T

大家好、

我对 bq2000T 电池检测有疑问。
由于我找不到任何注释"内置电池移除和插入检测"、bq2000T 如何检测是否存在电池?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    从数据表第6页、

    电池化学特性

    bq2000T 通过在快速充电的初始阶段监控电池电压曲线来检测电池化学成分。 如果 BAT 引脚上的电压上升至内部 VMCV 基准、IC 假定为一个锂离子电池。 否则、bq2000T 假定采用镍镉电池/镍氢电池化学成分。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    它在第6页"电池化学特性"中显示了如何检测电池化学特性、但我想知道的是如何检测是否存在电池。

    bq2000T 是否仅监控 VBAT (电池电压)并知道是否存在电池?

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Jeff:

    这只是一个友好的提醒,我正在等待您的回复。  谢谢!

    -Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    图12. 显示了电池插入检测行为: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2000t.pdf

    表2. RC 引脚状态描述了无电池时 RC 引脚的行为(计时器被禁用、并且不计数、因为 RC 引脚处于稳定直流电压)。 在电池不存在期间、LED 将具有高阻抗。 当电池不存在时、充电器基本上会将其视为处于睡眠模式、一旦电池连接、BAT 上的电压将低于 MCV 阈值并且充电周期将被启动。 有关电池不存在/睡眠状态的详细说明、请参阅数据表第15页底部。