This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:体二极管

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B81-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855677/tps7b81-q1-body-diode

器件型号:TPS7B81-Q1

您好!  

1-如果 Vout>Vin、TPS7B81-Q1会发生什么情况?  

我想导通元件的体二极管将导通。 这会损坏器件吗? 或者是否有在反极性期间导通的内部额外二极管、以避免损坏内部电路?  

在这种情况下、建议使用此器件吗? 还是 TI 不建议这样做?  

此致、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    正确的做法是、如果 Vout 大于 Vin +0.3V、通流器件的体二极管将开始传导电流。 该电流不受限制、因此如果 Vout 至 Vin 差分电压过高、LDO 可能会损坏。  

    如果您的应用可能遇到 Vout>Vin 的情况、我们建议将反向电流阻断二极管与 LDO 串联、以防止其损坏。 以下是保护器件免受反向电流影响的两种最常见方法。