This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BATOVP 期间的 HPB 运行

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821688/bq24780s-hpb-operation-during-batovp

器件型号:BQ24780S

当检测到 BATOVP 时、HS-FET 和 LS-FET 将被禁用以防止更多电荷。 BATOVP 期间是否提供混合动力升压模式?

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    我正在研究您的问题、并将在明天向您发送详细的答案。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    是的、在 BATOVP 期间、BQ24780S 仍可在混合功率升压模式下运行。 我在 EVM 上确认了这一点。

    在下面的波形中、我使用电子负载设置 IINDPM = 1.664A、ICHG = 1.024A、ISYS = 2A。 这些测试条件导致 BQ24780S 以混合升压模式运行、这可以从 IBAT 的极性(正 IBAT 表示电池正在放电)中看出。 然后、为了进入 BATOVP、我将 VBAT 从8V 增加到9.5V (VREG 的104%= 8.4V 设置)、但 BQ24780S 继续在混合升压模式下运行。 转换器从不停止开关。

    此致、

    Angelo