This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520可用于的最大电压和 SW 频率

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855412/ucc21520-the-maximum-voltage-and-sw-frequency-that-ucc21520-can-be-used-for

器件型号:UCC21520

降级器、

我想确认 UCC21520是否适合客户的应用。

您能否提供有关 UCC21520可用于的最大电压和 SW 频率的测试结果?

2.在客户应用中,Vdc 为380V~400Vdc,SW 频率为100kHz~200kHz,半桥。 UCC21520是否可以 在此应用中用作半桥栅极驱动器?

谢谢你。

云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    1. UCC21520的最大开关频率在很大程度上取决于系统、通常受可耗散功率的限制。 有一些方法可以将功率耗散移到驱动器外部、例如使用更高的外部栅极电阻或使用外部栅极驱动缓冲器、但这通常是根据具体情况决定的。
    2. 是的、在此 应用中、UCC21520可用作半桥栅极驱动器。 确保器件的 Tj 保持在建议的最大值130摄氏度以下非常重要。 可以使用9.2.2.4节中的公式计算功率耗散、也可以使用数据表9.2.2.5节中的公式估算 Tj。

    您可能还想了解 UCC21540DWK、这是一款类似的驱动器、其封装中的引脚12、13已被移除、可提供大于3mm 的通道间爬电距离。

    如果这有助于回答您的问题、您可以按下绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John