This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:UCC27211DPRR 是否具有互锁功能?

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27210, UCC27211, UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855440/ucc27211-does-ucc27211dprr-have-interlock-function

器件型号:UCC27211
主题中讨论的其他器件:UCC27210UCC27282

你(们)好

UCC27211DPRR 是否 具有互锁功能?

在数据表中、

UCC27210和 UCC27211具有非常低的静态电流(低于0.17mA、请参阅

电气特性表和包含内部逻辑、可消除输出驱动器级中的任何击穿

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您对 UCC27211的支持。 UCC27211没有用于防止 LO 和 HO 输出同时导通的互锁功能。 在某些拓扑中、需要同时打开 LO 和 HO、2个正向开关和次级 SR。

    数据表中的基准是指防止内部驱动器输出级击穿的逻辑。 上拉驱动器和下拉驱动器具有击穿保护功能。

    如果您需要具有输入互锁功能的类似驱动器、即使 LI 和 HI 均为高电平、也可防止 LO 和 HO 同时导通、那么 UCC27282具有此功能。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、