请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3808 您好!
客户使用 TPS3808、发现以下等式的延迟时间与数据表中的电气表不匹配。
例如、 当 CT=180nF 时、对于 equaiton 1、典型延迟时间应为1.03nS、但中的典型延迟时间为1.2nS
表。 另外、表中的 CT=180nF 和 CT=100nF 时的典型延迟时间也相同。
客户想要知道原因? 您能帮您检查并给出一些意见吗? 谢谢。