This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:PMID 未输出到电感器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886EVM, BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853504/bq25886-pmid-not-outputting-to-the-inductor

器件型号:BQ25886

我有一个 BQ25886EVM 评估板和我自己的具有 BQ25886EVM 的评估板、我将彼此进行比较。 评估板按预期工作、但我的板不工作。

在我的故障排除中、我注意到在电路板上、我没有在 PMID 引脚上获得 VBUS 电压来为升压电路供电。 在示波器上、达到 VBUS 电压的~4Hz 锯齿波形位于 PMID 和 SW 引脚上。 在评估板上时、我的 VBUS 电压(+5V)位于 PMID 上、~1.6MHz 方波位于 SW 上。

导致此问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    查看此原理图检查清单、并验证您的电路配置是否正确。 至于发生这种情况的原因、我有几个问题:VBUS 是否下降至0V? 在什么操作期间会发生这种情况(充电、待机、OTG、未充电、所有或部分)?

    此信息将帮助我确定根本原因。

    谢谢、

    Ricardo

    e2e.ti.com/.../3302.BQ2588x_5F00_SchematicChecklist_5F00_AddPCBcomment.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    感谢原理图检查清单、这是一份非常有用的文档。 我拥有所有必需组件以及大多数推荐组件和可选组件。

    VBUS 未下降、它处于稳定的5V。 这种情况发生在上述所有状态上。 电池输出正常、但这并不意味着什么、因为二极管从 BAT 到 SYS。 当我插入5V 充电电源时、/PG 或 STAT LED 均不会亮起。 我将 ILIM 连接到 GND 以实现最大输入电流。 OTG 禁用、该引脚连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    查看数据表的第8.3.8节、您的电路板设计中是否存在违反8.3.8.1中条件的情况? 如果违反8.3.8.1中的任何条件、/PG 会变为高电平(无灯亮起)、STAT LED 将不会激活、因为充电将被禁用。 当您测量 VBUS 上的电压时、您是在电源还是在 IC 引脚上测量它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ricardo、

    自从我上一篇帖子以来、我还没有回到这个项目。 我正在等待器件和新的电路板布局到货、我很有信心 BQ25886芯片损坏了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    您是否可以将电路板上的"已知故障" IC 替换为 EVM 上的"已知正常" IC?

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    我的新电路板和组件已进入、并已组装4块电路板。 其中3人似乎在工作或接近工作。 当插入电源进行充电时、LED 会亮起、电池将获得8.4V 电压、这是我设置的 VSET。

    看起来不正确的是、电路板会发出高音调的吱吱声噪声、当示波器连接到 SW 引脚时、会间歇地产生方波。 此外、当在示波器上观察时、电池的8.4V 电压也是电池的纹波。

    第四块电路板似乎根本不工作、症状与以前相同。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    对于小尺寸、这很可能是由使用的电容器或电感器引起的。 在电解电容器中、之所以发出尖锐的声音、是因为组件泄漏和故障。 我认为这一点对你来说是显而易见的,所以这很可能不是原因。 在陶瓷电容器中、施加电压时、电容器膨胀导致了这种尖锐的现象。 这可以通过选择具有较高直流额定电压的陶瓷电容器来解决。 同样、电感器会产生由振动引起的线圈呜呜声。 这可以通过选择具有更高饱和电流额定值的电感器或将电感器固定到电路板以减少振动来解决。 为了获得最佳性能、我们建议您遵循 EVM 用户指南中提供的 BOM。

    您是否可以交换第四个电路板上不能与 EVM 上的 IC 配合使用的 IC?

    谢谢、

    Ricardo