This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:OCP 锁存时间容差

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819845/tps548d22-ocp-latch-time-tolerance

器件型号:TPS548D22

大家好、团队、

对于 TPS548D22 OCP 锁存时间、客户电路板结果是在 SS=4m 配置下 Vout 短路后1.2ms。 您是否具有此容差规格?

最好的爬梯
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    我假设您指的是 UVP 锁存时间。  OCP 是逐周期的、未锁存。  让我看看是否有最小值和最大值数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    延迟时间似乎被量化。  0.99毫秒或1.07毫秒、因此没有统计偏差。  1.2毫秒似乎不是可能的结果。  您能布置波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    很抱歉耽误您的回答... 您能否检查所附的波形?


    此致、
    Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    它具有欠压保护功能、而非过流保护功能、因此当输出电压降至68%典型值时、延时时间开始;