This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:当/LP 未与 VIO 连接时、无法进行 I2C 通信

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855628/bq25150-i2c-communication-not-possible-when-lp-not-connected-with-vio

器件型号:BQ25150

您好!

我注意到、当我断开 VIN 时、即使 VBAT 存在、BQ25150也无法与主机通信。 一旦我连接 VIN、它就能很好地工作、但不是没有。  

如果我将/LP 连接到 VIO 或 VDD (通过外部 IO I2C 电源供电时)、则主机可以在仅连接 VBAT 时与 BQ25150通信(当然是在出厂模式下)。

当/LP 悬空时、是否有任何解决方案可通过 I2C 进行通信?

您能否将此信息添加到数据表中、因为我可以在任何位置找到该信息、这对于未来的工程师都很有用。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    /LP 上有一个内部下拉电阻器、因此当您将引脚保持悬空时、器件将仅在电池上时进入低功耗模式。 您可以将/LP 拉为高电平、或者如果您将/LP 悬空、则可以在您希望与器件通信时将/MR 拉为低电平。 请查看数据表的第8.4.2节。