This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65720:LDO 的 TPS65720 PSRR

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65720, TPS65217, TPS65218D0, TPS65000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822019/tps65720-tps65720-psrr-of-ldo

器件型号:TPS65720
主题中讨论的其他器件: TPS65217TPS65218D0TPS65000-Q1

您好!

我没有看到集成 LDO 的 PSRR 规格、我们希望在噪声敏感型电源轨上使用该规格。 在哪里可以找到此规格?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    很抱歉耽误你的时间。 我现在将对此进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    在大多数情况下、PMIC 将仅针对电源(线路调节)和负载条件的突然变化指定线路调节和负载调节。

    这是专门用于特定芯片组的许多 PMIC 的播客。 例如、TPS65720最初设计用于为蓝牙芯片供电、其中 LDO 输出连接到蓝牙芯片的 VIN。 TPS65217设计用于 AM335x 处理器、TPS65218D0设计用于 AM43xx 处理器。

    这些 PMIC 中的大部分可重复用于其他目的、但 PSRR 不是设计的关键考虑因素、也未具体说明。

    另一方面、TPS65000-Q1设计用于为敏感的模拟组件(摄像头传感器)供电。 因此、该 LDO 的 PSRR 指定在特定的频率范围内。

    如果您提供有关系统 PMIC 供电情况的更多信息、我们可以帮助您确定适合应用的最佳 PMIC。