你(们)好
最近、我们将 BQ24610用于6节锂电池、完全充电电压 为25.2V、输入 电压 为28V。
当连接至28V 电压时、PG 灯始终亮起。 当未连接到电池时、每个点的电压为:VIN=28V;VTTC = 1.24 V.VTS = 1.48 V.VPH = 27.24 V.VREF = 3.29 V.VREGN = 5.96 V.VISET1 = 0.3 V.VISET2 = 0.3 V.VACSET = 0.4 VFB = 2.26V
电池电压为24.3v。 连接电池后、充电指示灯将亮起。 每个点的电压为 VIN=28V.VTTC = 1.0 V.VTS = 1.48 V.VPH = 24.3 V.VREF = 3.29 V.VREGN = 5.96 V.VISET1 = 0.3 V.VISET2 = 0.3 V.VACSET = 0.4 V.VFB = 2.018V。VIN 的总电流仅为40mA
当电池插入且充电指示灯亮起的时间不超过2分钟时、它将自动关闭。 此时、我触摸 BQ24610芯片、温度非常高。 之后、只有 PG 指示灯始终亮起。
PS:未使用 JE06。 其正极已连接到 JE07的正极
pH 波形
LODRV 波形
正在等待您的回复
谢谢
星号