This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610充电指示灯亮起、但电流为0

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853197/bq24610-bq24610-the-charging-light-is-on-but-the-current-is-0

器件型号:BQ24610

你(们)好

最近、我们将 BQ24610用于6节锂电池、完全充电电压 为25.2V、输入 电压 为28V。

当连接至28V 电压时、PG 灯始终亮起。 当未连接到电池时、每个点的电压为:VIN=28V;VTTC = 1.24 V.VTS = 1.48 V.VPH = 27.24 V.VREF = 3.29 V.VREGN = 5.96 V.VISET1 = 0.3 V.VISET2 = 0.3 V.VACSET = 0.4 VFB = 2.26V

电池电压为24.3v。 连接电池后、充电指示灯将亮起。 每个点的电压为 VIN=28V.VTTC = 1.0 V.VTS = 1.48 V.VPH = 24.3 V.VREF = 3.29 V.VREGN = 5.96 V.VISET1 = 0.3 V.VISET2 = 0.3 V.VACSET = 0.4 V.VFB = 2.018V。VIN 的总电流仅为40mA

当电池插入且充电指示灯亮起的时间不超过2分钟时、它将自动关闭。 此时、我触摸 BQ24610芯片、温度非常高。 之后、只有 PG 指示灯始终亮起。

PS:未使用 JE06。 其正极已连接到 JE07的正极

pH 波形

LODRV 波形

正在等待您的回复

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Star、

    首先、我要注意的是、您有一个连接到 IC 的 DGND。 这不正确。 充电器 GND 引脚应连接到您的电源接地端、因为它将处理栅极驱动器的电源。  

    其次、我看到几条布线具有散热型连接、但这可能会产生更大的阻抗、并可能导致更高的功率损耗。

    我对您的 MOSFET 或电感器没有任何见解、但我会在 DCR、Coss、Ciss、Rdson 方面将它们与 EVM 组件进行比较、以更好地了解功率损耗的潜在增加情况。

    从您的布局图中、我无法判断您的接地层是什么样的。 是否有第二层的图像?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Star、

    对此进行了任何更新? 如果您已解决问题、我们将关闭此主题。

    此致、

    Joel H