This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23DEVM-807:并行版本可以作为单个工作吗?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855688/tpsm846c23devm-807-parallel-version-can-work-as-single

器件型号:TPSM846C23DEVM-807
主题中讨论的其他器件:TPSM846C23

大家好、

我想测试 TPSM846C23、并注意到确实存在两个 EVM。 有一个单通道版本和一个并行版本允许输出70A、我的问题是:我可以使用这个并行版本并将其用作单个版本吗? 因此、输出电流为30-35A?

提前感谢您。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    并行 EVM 上有多个连接来启用两相配置(SYNC、VSHARE、ISHARE 引脚以及其他修改)、因此不太容易修改用于单相运行的并行 EVM。 您可能需要从电路板上移除 U2 TPSM846C23器件、以使其成为可能。

    我建议您获取单相 EVM: http://www.ti.com/tool/TPSM846C23EVM-806

    Kris