This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54140A:反馈电阻器中的 TPS54140A 误差

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822341/webench-tools-tps54140a-tps54140a-error-in-feedback-resistor

器件型号:TPS54140A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

  我使用 webench 设计来自以下规格的电源、

VIN=10.8-28V、Vo=5V/1A、反馈电阻为56.2k//10k。 内部基准电压为0.8V 时、我认为电阻器应为52.5k//10k。 请在我们的数据库中帮助澄清。 我还想知道我是否选择了47k/8.87k、它是否有任何问题? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin_Charles、

    正确的是、52.5K 是理想值。 我查看了设计的 BOM 选项卡并尝试更改该值、它显示目标电阻值为52.5K。 56.2K 是最接近该目标的值、即 Webench 库。 您可以添加定制器件型号以满足您的实际设计需求。 您提到的两个电阻器值应该可以进行调节。 由于它们较小、因此流经反馈电阻器的泄漏电流将会更大。

    此致、

    Ethan