This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:可用于低电流应用

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25100, BQ51003, TIDA-00318, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855570/bq51050b-possible-to-use-it-for-low-current-applications

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ25100BQ51003TIDA-00318

尊敬的 TI 专家:

BQ51050B 应用于的应用是采用60mAh 锂离子电池的小型 BLE 器件。 快速充电模式下的最大负载电流为60mA、标准充电期间的最大负载电流为30mA。 我们选择 BQ51050B 来保护   随 bq51003 IC 在 TIDA-00318应用中引入的外部 bq25100线性充电器 IC。  

我需要知道 的是、BQ51050B 是否能够以30mA 的电流为电池充电、或者数据表中的500mA 限值实际上是 Lowes 可能的值?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个问题是、对于如此低的充电电流、是否有任何便宜的 Rx 线圈建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ51050B 在60mA 和30mA 充电电流下无法正常工作、此时充电精度较低。  为此应用推荐 TIDA-00318解决方案。

    了解一下 TDK RWR2230-26M8-G 线圈