This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:当 CE 被拉高时、正向电流仍然存在

Guru**** 2539480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855391/lm66100-forward-current-still-present-when-ce-is-pulled-high

器件型号:LM66100

也许我缺少一些东西、但我认为当 CE 被拉至高于 Vout 时、该器件应该运行为禁用的 P 沟道 MOSFET。 但是、在测试这种情况时、我仍然会在满足这些条件时看到正向电流、这不是 P 沟道 MOSFET 的行为方式。

接线:

VIN = 3.3V

CE = 5V

ST = GND

Vout =连接到3k Ω 负载与 GND

通过测量负载上的压降可得到2.8V 电压、这意味着仍有较大的正向电流流动。 我已在多个 lm66100上重复此测试、结果一致。 这是芯片的预期行为吗? 它是否真正仅在处于关断状态时保护不受反向电流的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    LM66100中用于 PFET 的体二极管位于输入到输出之间。 有关该器件的框图、请参阅数据表中的第8.2节。

    输出上的电压似乎与输入电压减去二极管压降保持一致。

    在您的应用中、您为什么选择使用 LM66100而不是负载开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我完全忽略了体二极管... 我只是想很好地了解芯片、但我最终计划在建议的"始终开启的反向电流阻断"模式下使用芯片。

    由于成本较高、我不想使用负载开关。 我的应用更受控制、我只需使用一个二极管就可以离开、此外、我喜欢 LM66100的状态功能。