This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:纹波电压(&L);3mV

Guru**** 2531970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855592/tps53647-ripple-3mv

器件型号:TPS53647

大家好、

我的客户计划在 其新项目中使用 TPS53647。

规格要求:

VIN = 12V/Vout = 0.9V/70A

纹波<3mV

 TPS53647能否达到纹波规格?

如果没有、您能提供替代解决方案吗?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此规格是否为+/- 3mV?  

    您可以在以下位置看到我们的评估模块在~+/- 2mV (或~4mV 总电压)下测量的直流纹波: http://www.ti.com/lit/ug/sluuba9a/sluuba9a.pdf

    为了进一步降低该值、您可以使用更大的电感器值和更低的 ESR/ESL 陶瓷电容器。 您还需要特别注意布局和测量方法。 在本例中、是否有直流纹波的带宽规格? 在控制器抖动和带宽之外、直流纹波完全由电路板的物理特性决定... di/dt 流入 L 和 Cout、并具有相关的寄生元件。