This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625CFPEVM:尖峰噪声

Guru**** 2644295 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23625CFPEVM, LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822015/lmr23625cfpevm-spike-noise

器件型号:LMR23625CFPEVM
主题中讨论的其他器件: LMR23625

大家好、团队、

我的客户在 LMR23625CFPEVM 之后观察到尖峰噪声、我想知道噪声的原因。

空载:40mVpp 尖峰噪声

1A 负载:80mVpp 尖峰噪声

此外、当将一个 EVM 放置在非常靠近另一个 EVM 的位置时、尖峰噪声会变得更大、以便使这些电感器非常靠近。 两个 EVM 处于同步运行状态。

当将电感器从小尺寸更改为大尺寸时、它们还观察到尖峰噪声水平变得很小、这意味着 LMR23625和电感器之间的距离变得更短。

我是否可以认为客户观察到的尖峰噪声是由于 EVM 布局、尤其是器件和电感器之间的距离?

或者、如果有其他原因、请提出建议?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    增大负载电流将导致电感器中的高电流纹波、这将增加输出电压纹波。 将 EVM 和导体靠近放置意味着噪声相互耦合并放大同步在一起的噪声。  

    由于 EVM 设计为适合多个电感器、因此布局可能会成为一个因素。 将电感器放置在更靠近 SW 的位置将最大程度地减小环路路径并最大限度地降低噪声。

    增大电感器值可以减小电流纹波。 我建议计算电流纹波系数小于30%的位置。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edon-San、您好!

    客户观察到的 Vout 上的尖峰噪声似乎是由于布局造成的。

    在优化电感器放置时、您是否可以估计可以看到多少尖峰噪声?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    遗憾的是、您需要优化电感器放置、其中输出电压纹波不会成为公式中的一个因素。 下面的公式将电感纹波电流、开关频率、纹波系数、负载电流和输出电容等因素考虑在内。 布局噪声将被视为无法估算的寄生噪声。

    此致、

    Ethan