This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:如何消除即时 EMI 干扰?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854949/ucc3895-how-to-eliminate-emi-interfere-on-the-instant

器件型号:UCC3895

芯片额定输入电压标称值为12V 至16.5V、 实际上高于13.5V 时、电路无法正常工作。如果电压高于13.5V、则在启动时将发生故障。只能通过调整滤波器电容来解决此问题。

PS:输入电压非常干净。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    遗憾的是、如果没有更多详细信息、我无法为您提供帮助、但 IC 可在最高16.5V 的电压下正常工作。 您能不能告诉我们故障是什么-控制器还是控制器、加上功率级还是仅功率级。 您能不能在芯片运行12V 时发布一些图、显示功率级中一个较低 FET 上的 CS、Vgs 和 Vds 波形、以便我们可以检查波形是否正常。

    功率级的输入、输出和功率级别规格是什么?

    如果您可以发布此信息、它将帮助我们诊断和解决问题

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

        非常感谢!

          这个问题已经通过调节滤波器电容、我怀疑 EMI 干扰已经得到解决。 您能 给我一些关于消除 EMI 干扰的建议吗?

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    消除 EMI 干扰可能很困难。 需要注意两个主要方面:1/确定潜在的干扰源和2/减少这些干扰源对电路的影响。

    我建议您访问 www.ti.com/.../login.shtml 并输入关键字 EMI。

    该视频的 training.ti.com/introduction-power-emi-and-safety 上提供了一些介绍性材料

     以及 https://training.ti.com/node/1139201上的更多链接

    许多干扰问题都是由 PCB 布局引起的、我建议您花点时间浏览 https://training.ti.com/pcb-layout-switched-mode-power-supplies-smps?context=1135942上的视频

    从实际角度来看、如果您在 IC 体下运行了任何 OUTx 或 SYNC 线路、则可能会导致问题。 CS 信号也应"干净"、因此您也应检查该信号。


    此致

    Colin