请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25886 主题中讨论的其他器件: BQ25710、 BQ25713
尊敬的所有人:
我们想知道 BQ25886是支持 OC 还是 PD 充电? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我建议使用 BQ25710/13降压/升压充电 IC。 BQ25710支持 SMBus 通信、BQ25713支持 I2C 通信。 此外、您还需要一个 PD 控制器 IC、以便使用这些器件进行 PD 充电。 在本 TI 参考设计中可以看到此配置的示例。 我建议您在 PD 控制器论坛中创建一个主题、以便从他们那里获得有关可用于您的应用的最佳 PD 控制器的建议。
谢谢、
Ricardo