This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:UCC39002

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853701/ucc39002-ucc39002

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件: UCC29002

各位专家、您好!

我在随附的文件中有一个问题。 请回答一下、主拓扑可以正常工作
但并联电流共享非常不稳定。 的电路是否存在任何问题
附件? 如果初级侧和次级侧未隔离、是否会对电流共享产生任何影响?
此外、它是否能够提供一些低侧高电压应用电路基准

请访问 Regardse2e.ti.com/.../UCC39002.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC39002可用于隔离式和非隔离式应用。

    但在您的应用中、输出电压为150V、大于15V。 UCC39002的最大 VDD 为15V。对于高于15V 的高电压应用、请使用数据表图5中推荐的应用解决方案。 VDD 引脚上有一个齐纳钳位、因此使用最少的外部组件即可从更高的电压轨为器件供电。 CSA 输入端必须进行调节、以免超过其绝对最大额定电压。

    低侧电流感测:

    或者、您也可以使用高侧电流感应:

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!

    连接线输出到负载端的长度是否会影响电流共享效应? 两个并联模块的输出是否应连接在一起、这是因为输出线的长度对电流共享效果有很大影响、尤其是输出的负端。 在从空载切换到满载时、存在严重的不均匀电流。 如何解决? 如附件所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、输出线路的长度将影响电流共享平衡。  由于负载共享线路上的压降主要由电流感测(RCS)和外部 PCB 电阻(REXT)之和决定。 请确保 RCS 和 REXT 相同。 如果 RCS 和 REXT 相同、则电流共享将仅受 UCC29002电流放大器增益(AM 和 AS)差异的影响。 请确保所有电流放大器具有相等的增益、并且每个电流放大 器具有自平衡。 由于 UCC29002负载共享是一个低带宽控制  器、因此在负载转换时响应缓慢是不可避免的。 高带宽将导致 系统不稳定。

    此致、

    Teng