请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV707 您好、先生、
这是规格。 从 TLV707中可以看出 VIH 的定义有问题,您可以看到 VIH 是0.9至 VIN,这是否意味着 EN 不能高于应用 VIN 电压或 VIN 建议的工作电压2V~5.5V? 如果 VIN=3V、EN=3.3、这里有问题吗?
谢谢、Ian。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.