This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87563Q1EVM:GUI:是否从 GUI 中提取可共享寄存器映射?

Guru**** 2512295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854899/lp87563q1evm-gui-pulling-shareable-register-map-from-gui

器件型号:LP87563Q1EVM

团队、

是否有办法从 GUI 中提取一个寄存器映射、我可以将其共享/发送给另一位工程师。 我想通过 I2C 设置默认配置、并发送该配置/可能能够使用 GUI 将其加载到 EVM 中。 GUI 似乎缺少此功能。 这些器件是否有 OneUI 版本、这些 GUI 通常具有此功能、您可以在该功能中从 XML 或记事本文件加载寄存器映射并对其进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    我已将您的帖子转发给该设备的专家、但他位于芬兰、因此在收到他们的回复时会有一些延迟。  

    我知道该器件没有 OneUI GUI、标准 GUI 是唯一为此器件创建的 GUI。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Layne、是的、我认为没有、因为我在 GUI 中看不到我下载的内容。 我想我会问任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    从 GUI 中没有直接的方法可以拉出所需的寄存器设置。 需要执行其他步骤、通过控制台将设置推回来读取设置。